主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1、
大家好、
能否将2个独立的 TIDA-01168类型双向转换器(LM5170-Q1+C2000实现 ACMC 环路)并联? 目标是设计一个1.5kW 系统、并联该系统以使输出功率加倍。 您能否建议对实现此功能所需的2个 MCU 进行任何硬件更改或通信?
谢谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
能否将2个独立的 TIDA-01168类型双向转换器(LM5170-Q1+C2000实现 ACMC 环路)并联? 目标是设计一个1.5kW 系统、并联该系统以使输出功率加倍。 您能否建议对实现此功能所需的2个 MCU 进行任何硬件更改或通信?
谢谢、
Antonio
安东尼奥
我知道您需要两个独立单元、每个单元约为750W、您最终可以并行。 数据集详细介绍了 LM5170-Q1器件的并联操作。 系统中只能有一个电压环路。 因此、您需要实现断开一个电压环路的功能。 这非常简单。
我希望这对您有所帮助、
此致、Jiri
您好、Jiri、
感谢您的反馈。 但是、问题在于这2个系统是独立的 C2000控制 MCU 的独立 PCB (和外壳)、ISETD 引脚无法连接。 每个系统都将如您所述配置2个 LM5170-Q1用于主/从系统、但我们正在尝试了解是否有一种方法可以使已完成的转换器相互并联。 即,如果有人有2块 TIDA-01168板,他们如何设置它们以进行并行操作?
谢谢、
Antonio
您好、Antonio、我恐怕这是不可能的。 唯一的选择是在两个直流/直流转换器中实现 CC/CV 模式(恒定电流、恒定电压)。 这可以通过限制 ISET 引脚上的最大值在软件中实现。
行为如下:
在轻负载条件下、只有一个电源(以较高的输出电压为准)为负载供电。 当负载开始增加时、仅限一个 PS 输送功率、直至负载电流达到恒定电流限值。 在这种情况下、"较高" PS 的输出会降低、而第二个 PS 也会开始向负载供电。
我不确定这种行为是否可以接受。
此致、Jiri