This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC5390-Q1:UCC5390-Q1

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5390-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/885822/webench-tools-ucc5390-q1-ucc5390-q1

器件型号:UCC5390-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我无法使此部件正常工作。 我正在关注 UCC5390ECDWV 评估模块设计以测试电路、但不太清楚要做什么。 例如、对于米勒配置:R2被移除。 这是否意味着将其保持断开状态、或者只是将其移除并由电线替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    对于 EVM 板中 UCC53x0的米勒配置、引脚7变为钳位(米勒钳位 NMOS 的漏极)、不再是 GND

    因此、需要移除 R2以形成开路(未替换为跳线)、从而为 Miller 配置正确配置 EVM。

    实际上、表中 DNI 所在的任何位置都意味着移除电阻器(开路)。 您应该使用跳线/0欧姆电阻器组装的唯一时间是表中针对某个电阻器显示为0hm 时。

    如果您在 R2中放置跳线/0hm、IGBT 根本不会导通、因为源极/发射极将短路、R4也可能会受到烘烤。

    我在 EVM 用户指南中添加了注释、 以显示配置。


    但愿这对您有所帮助。 如果我回答了您的问题、请按绿色按钮。 如果您有任何其他问题、请随时咨询。

    最好

    Dimitri James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答。 这对我真的很有帮助。 但我对电源的设置感到困惑(图3)。 我需要负栅极驱动、但似乎需要3个电源来完成此操作。 我对此是否正确? (Vcc1、bcc2、ve2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    **您能否澄清您是使用物理 EVM 还是 Webench 设计?**

    如果您使用 UCC5390-Q1项目文件夹中的 PSPICE 模型仿真 EVM 设计、则无需进行特殊配置。 请参见下面的。

    如果您将物理 EVM 与 UCC5390-Q1配合使用、则必须提供3个电源电压:Vcc1、Vcc2和 Vee2。

    Vee2将是关断时负栅极驱动偏置所需的负电源。  

    (使用物理 EVM、您可以使用1个电源生成 Vcc1。 Vcc2和 Vee2都可以在单个双极电源上生成)


    [引用用户="William diapi"]

    器件型号: UCC5390-Q1

    我正在关注 UCC5390ECDWV 评估模块设计以测试电路...

    [/报价]

    我想您询问的是具有米勒钳位功能的通用 UCC53x0MC 器件、但希望澄清一下以避免混淆。

    为了澄清这一点、UCC5390-Q1根本不能用于米勒配置、因为它是通过汽车认证的 UCC5390EC 版本(以发射极为基准的 UVLO)、并且没有米勒钳位。

    如果您需要使用 UCC5390-Q1的米勒钳位、则必须在外部实现它。 您还必须为 UCC53x0EC 配置物理 EVM 板、如下所示(并在用户指南中指定)

    UCC5310MC 和 UCC5350MC 是具有集成米勒钳位的选项。  

    请告诉我这是否有帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮。 如果您有后续澄清或其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri