This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54340:6层 PCB 板的布局

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886942/webench-tools-tps54340-layout-for-6-layer-pcb-board

器件型号:TPS54340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

 我设计了一个6层 PCB 板、它具有顶部-接地-信号-信号-电源-底部配置 、有适用于多层 PCB 的任何参考设计。 或任何有关在多层电路板中连接高压降压转换器的文档。  

低电压降压转换器工作高效、但在将电路板内的高电压转换为低电压降压转换器时、我最终会遇到接地问题。

此致

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的 EVM 是4层 PCBhttps://www.ti.com/lit/ug/slvu794a/slvu794a.pdf

    对于 PCB 板,通常我们建议遵循 EVM 组件放置方式。 将组件置于顶部并使用接地将噪声与顶部隔离。

    下面是有关直流/直流布局的一些培训视频,它介绍了接地,可能会对您有所帮助。

    谢谢

    李丹尼尔