This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56637:PCB 设计中缺少轮廓图层

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886799/webench-tools-tps56637-outline-layer-missing-in-the-pcb-design

器件型号:TPS56637

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我下载了 Eagle 系统的 PCB 设计。 当我生成设计的光绘文件时、轮廓图层丢失。 您能帮我获取轮廓图层吗?

双符号引用是 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/2?noparams=0 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abdulrahman、

    我们正在研究添加轮廓图层的可能方法。我们很快就会回来。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abdulrahman、

    在导出的文件中,第49层(参考)中存在电路板轮廓,如下图所示。 请在第20层(BRDOUT)中绘制相同的图形,以在光绘文件中获得轮廓。

    谢谢、此致、

    Umayal