This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409HV:使用此组件进行仿真和设计

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886676/webench-tools-lm3409hv-simulate-and-design-using-this-component

器件型号:LM3409HV

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我似乎无法使用 LM3409HV 进行仿真/设计、因为 Webench 电源设计器不支持该功能。 我在论坛上看到过其他人以前也做过这个、所以我想知道是否没有更多的支持这个组件。 如果没有、我如何对其进行仿真? 感谢你的帮助。

此致、

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    目前、我们在  Webench 电源设计器中不支持 LED 驱动器。请在有任何疑问时回复我们。

    谢谢、此致、

    Umayal