This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5143-Q1:LM5143-Q1-4相单输出仿真

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886501/webench-tools-lm5143-q1-lm5143-q1-4-phase-single-output-simulation

器件型号:LM5143-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

LM5143-Q1的 PSPICE 模块是否支持四相单输出中的仿真?

由于 SyncOut-Pin 没有输出,因此我们可能会遇到一些问题。

您能帮我查看原理图吗? 感谢你的帮助!

e2e.ti.com/.../bitmain_5F00_LM543_5F00_4phase_5F00_Pspice.pdf

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为 webench 可以使用单个输出进行四相仿真。 我检查了它只能进行双路和交错设计。  

    至于原理图、我认为 Webench 验证了原理图、因此应该可以。  

    谢谢

    -Arief