This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:LM5116无输出

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/886330/webench-tools-lm5116-lm5116-no-output

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

基于 Webench、我构建了以下原理图和布局。 输入电压范围为30-60V (锂聚合物电池)、I AIM 的输出为5V/10A。

PB1 (EN 引脚)由微控制器拉至5V。

问题是 LM5116看起来根本不加电。 我已通过实验室工作台电源为 Vin 提供32V 电压、并进行探测、配备示波器、Vout 和 MOSFET 的栅极、所有电压均为0V。

我很确定这不是焊接错误、但我不知道芯片不能通电。

欢迎提供有关原理图或布局的一般反馈、因为这是我的第一款与"电源"相关的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查

     VCC 是否有电压

    2.SS 电压是否累积

    3.确保5V 能够驱动高侧和低侧 MOSFET。

    谢谢