This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:MSP430F5529 EVM 缺少与 TIDA-060025 EVM 配合使用的2.08版固件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060025, TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/885957/tida-060025-missing-firmware-version-2-08-for-msp430f5529-evm-to-cooperate-with-tida-060025-evm

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件: TDC7201-ZAX-EVM

就我在 TIDA-060025的用户指南(图19右上角的 FW 版本框、第15页)中看到的那样、所使用的 MSP430F5529EVM 固件为2.08。 但我还找不到有关此固件版本的任何信息。 请帮助我处理此问题、因为我需要重新制作用户指南中实现的演示。 非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuoc、

    您所参考的图片实际上是经过修改的 TDC7201-ZAX-EVM 软件。 我可以离线向您提供。

    最棒的

    Hasan Babiker