This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:外部 FET 栅极最小电流

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, CSD13381F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/885663/tida-00792-external-fet-gate-minimum-current

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: CSD13381F4

您好、TI 专家、

我正在考虑 使用 TIDA-00792为具有以下配置的器件设计 BMS。

串联电池数:12.

电芯最大电压        :4.2V

电池最大电压     :50.4V

我对外部 FET 电路感到困惑。 外部 FET 通过10K 欧姆电阻器馈入电压。 我的问题是、FET 的栅极需要最小电流来开启或拉入饱和区。

我已经使用我的应用计算了电流。 当电池两端的电压为4.2V 时、大约 0.21mA 的最大电流可流经10 K 欧姆电阻器。 此计算是否正确? 将 FET 置于饱和区是否足够? 我知道 FET 是电压控制器件、但根据我的说法、0.21mA 的电流非常小。 请解释一下

谢谢

此致

Imran Riaz   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imran、

    感谢您的查询。 正确的是、MOSFET 是电压控制型器件。 饱和区的定义条件是 Vds > Vgs - Vth、而不依赖于栅极电流。 将 Vgs 充电至 Vth 或更高电压所需的时间由栅极电流决定。 我未参与此参考设计、并将您的查询转发给相应的工程团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    在 TIDA-00792中、功率 FET 的栅极通过 R12向充电 FET 馈送、而通过 R14向放电 FET 馈送。  每个为620欧姆。  大功率 FET 通常具有大 Ciss、需要一个小栅极电阻器来快速切换。   

    Q6等平衡 FET 具有10k 栅极电阻器(R36)。 CSD13381F4的 CISS 最大值为200pF、因此10k 电阻器不会显著增加开关延迟、并且10k 会在瞬态期间限制流经齐纳二极管的电流。