This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430FR6047:超声波水流量传感器

Guru**** 2548230 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/884697/webench-tools-msp430fr6047-ultrasonic-water-flow-sensor

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 我们是否可以通过 MSP430FR6047将数据上传到数据库(防火墙)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahhad、

    我不熟悉 Firebase。  与此 EVM 配合使用的 USS GUI 会在以下目录中保留 DToF、atof 和 VFR 的.csv 日志。   

    C:\Users\user_ID\USS_02_30_00_03\USSWorkspace\waveform.csv

    也可以使用 GUI 中的"保存波形"按钮将日志保存到用户定义的位置。