This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060026:多通道音频映射以及更深层次的控制

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060026, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899029/tida-060026-multi-channel-audio-mapping-plus-deeper-control

器件型号:TIDA-060026
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

我使用 PPC-MB 和 PurePath 控制台成功地使用了 TAS5825。 我订购了一些 TAS5825MEVM-B 板来实现 TIDA-060026设计指南中所示的7.1系统。 我有几个问题:

1、似乎没有 GUI 来设置此板。 我可以使用 TAS5825M 应用来设置评估板的5825侧、并可以按预期控制左右输出。 我不知道如何使5720M 芯片发挥任何作用。 是否可以在 GUI 中运行此功能?

2.似乎需要更深层次的控制才能将其中的几个评估板以菊花链形式连接在一起。 我知道他们每个人都需要自己的 I2C 地址、并且可以根据原理图使用电阻器轻松更改该地址。 然后、如何为每个评估模块分配特定的通道?

我找到了要通过 I2C 主设备加载的.txt 文件。 这是如何产生的? 我是否可以使用编程语言来调整各种参数? 例如、如果我无法使用 GUI、那么我需要以其他方式调整每个芯片的双二阶和智能低音。 必须有一种方法来调节我不知道的系统。

我期待了解机密信息、以便启动和运行系统。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    根据其他讨论的主题、以下是更多注释:

    1.   TIDA-060026 可通过 TAS5825M PPC3应用进行控制。 TAS5720是一款保护装置、无需进一步配置。 它们的寄存器均可通过直接 I2C 写入/读取进行访问。
    2. 您可以将 PPCMB 用户指南称为 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/899391
    3. 配置文件通过 TAS5825M PPC3终端系统集成->将当前状态转储到头文件中。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    请查看下面的后续问题:

    因此可以在 PPC3中配置5825芯片、但5720芯片必须直接通过 I2C 进行配置。 为该芯片生成 I2C 脚本的最佳方法是什么? 此外、我是否正确地理解我可以使用5825芯片的智能功能(如智能低音)、并将其应用到进入5720芯片的 I2S 输出? 我该怎么做?

    2.用户指南没有说明这是如何工作的。 您能否提供一个示例、说明如何按照 TIDA-060026用户指南中所示设置以菊花链形式连接的器件的信号流? 我可以将它们连接在一起、但在某种程度上、我需要设置每个器件、分配通道、并使它们都能正常通信。

    3.头文件转储一个.h 文件,其语法与.txt 文件中提供的 I2C 命令有很大不同。 .txt 文件具有 w/r 语法、而.h 文件具有前导码、然后是注册表项转储。 如何将其转换为可通过 I2C 工作的内容? 此外、头文件转储似乎没有引用特定的 I2C 地址。 如何将其指向特定放大器芯片的地址?

    很抱歉、我有一些基本问题。 感谢您的帮助、让我了解生态系统!

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、  

    我已直接向您发送电子邮件。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州