This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP8016:需要设计完整的装配模型

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898377/webench-tools-pmp8016-need-to-design-a-full-assembled-model

器件型号:PMP8016

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想使用 TPS92640或 TPS92641 (100瓦输入、高达40 A 输出)设计 LED 驱动器板。想法是在 webenech 软件中找不到这两种驱动器、因此我需要在这里获得一些帮助。我还了解  TPS92641的 pmp8016参考设计 ( https://www.ti.com/tool/PMP8016)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有在较高电流输出时才会显示 PMP8016信息、可能还有其他使用该器件的 TI 参考设计。  Webench 对这样的设计的用途有限。  PMP8016的电路板信息已存在、因此可以进行构建以进行测试。  这可以是一个起点。  40A 设计更多地涉及外部电源设计、而不是 TPS92640/641设计。  如果您正在进行100W 输入和40A 设计、您的输出电压是否低于2.5V?  这是用于驱动 LED 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    是的、您所说的都是正确的、但我需要3.6V 输出、而不是2.6V 输出

    您能给我一些关于如何开始设计此模型的建议吗?我应该使用哪种类型的软件?你们是否支持此类设计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    40A 时为3.6V、为144W 输出。  我从100W 输入获得小于2.5V 的电压、输出功率将为100W/效率。  我们没有像这样的高电流设计工具。  这将成为功率级的设计、由控制器驱动。  有一些需要注意的事项、例如栅极驱动能力、MOSFET 选择以及开关频率等工作条件非常重要。  此设计可通过适当的布局技术来完成。  PCB 上的40A 电流需要进行周密的设计工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、我选择了另一个功率为100瓦(3.6伏、28安)的 LED 因此、可以对 LED 驱动器 pmp8016进行建模以达到该功率。那么、您有什么建议呢?您能给我一个关于第一步的提示、比如我可以使用什么软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP8016是一种功能正常的设计、您可以根据设计文件进行构建并根据自己的喜好进行修改。  您可以对同步降压转换器建模、因为这是一个控制器。  该设计更多地介绍了这些电流水平下的功率级。  只需注意 TPS92640/641的栅极驱动功能和死区时间

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取 pmp8016的设计文件及其格式?软件可以通过什么方式打开这些文件?是否可以使用 MATLAB/Simulink?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您搜索 PMP8016并单击技术文档、则会显示相应文件来创建电路板。  我相信这些都是在 Altium 中完成的、但是用于构建电路板的 CAD 文件应该可以在电路板房子中使用。

    此致、