请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ12010 工具/软件:WEBENCH设计工具
在"配置选项"中将"启用 UVLO 选项"从"基本设计"更改为"启用 UVLO 的设计"并通过按"重新设计"进行应用时、网站会刷新、但不会应用更改、"启用 UVLO 选项"会返回"基本设计"。
这种奇怪的行为只适用于"启用 UVLO 选项"、不适用于"配置选项"中的任何其他选项。
我在两台运行最新版本 Windows 的不同计算机上测试了这种情况、这两台计算机都使用 Firefox 和 Chrome。 这只是我的错误、还是 Webench 工具缺失了什么?