This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12010:在启用 UVLO 的情况下重新设计不起作用(问题也适用于 LMZ22010)

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/901343/webench-tools-lmz12010-redesigning-with-uvlo-enabled-doesn-t-work-problem-applies-to-the-lmz22010-as-well

器件型号:LMZ12010

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在"配置选项"中将"启用 UVLO 选项"从"基本设计"更改为"启用 UVLO 的设计"并通过按"重新设计"进行应用时、网站会刷新、但不会应用更改、"启用 UVLO 选项"会返回"基本设计"。

这种奇怪的行为只适用于"启用 UVLO 选项"、不适用于"配置选项"中的任何其他选项。

我在两台运行最新版本 Windows 的不同计算机上测试了这种情况、这两台计算机都使用 Firefox 和 Chrome。 这只是我的错误、还是 Webench 工具缺失了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我看到的与你一样。 让我与 WEBENCH 团队联系、我们将在一天左右的时间内与您联系。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 团队正在对此进行调查、但尚未看到更新。 我将在下周初再次与他们核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我们已经解决了这个问题。 这些变化将在5月中旬之前反映在 TI.com 上。 修复程序可用后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持和修复。

    祝你度过美好的一天

    ~Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

     TI.com 上提供了此修复程序。

    谢谢、此致、

    Praveen