This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010074:TIDA-010074 LM2904B 查询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, TIDA-010074, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899862/tida-010074-tida-010074-lm2904b-query

器件型号:TIDA-010074
主题中讨论的其他器件:LM2904BLM2904

你(们)好

LM2904B 在参考设计 TIDA-010074中、在16或17部分中 、LM2904B 的最大电源仅为26V、 17个灯串电压 接近60V。  电源 是否会损坏。
谢谢
星号

TIDA-010074

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定60V 电压的位置?  您是指图1中的"Bat+"节点吗?

    仅仅看图2中的电路并不能立即清楚。

    谢谢、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    虽然我认为你的问题没有得到答复,但我一段时间以来没有听到你的反馈。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  否则,我会认为问题会得到解决。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的回复。

    LM2904的 VSS 连接到 MOS。 如果它被打开、LM2904的电源电压为施加到运算放大器上的17节串联电芯电压。
    正在等待您的回复。
    谢谢
    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我已经进一步研究了这个问题、认为我现在理解了您的问题。

    如果您转到 TID 页面并向下滚动一个位、您将找到一个可以下载原理图的位置。  这是设计的相关部分。

    因此、运算放大器的 V-电源不直接接地。  但是、我不知道节点的工作电压到底是多少。  它将取决于决定漏源极电压的运行条件。  我也不确定在 Q20上会发生什么情况。  看起来、它们试图通过二极管连接晶体管。  

    遗憾的是、尚未构建 TINA 仿真文件。  如果您查看原理图的右下角、您可以看到设计或至少放入 Altium 中的工程的工程师姓名。  我建议您直接向他发送电子邮件以进行确认。  不过、我确实认为您是对的、如果电源是 Vbat 和 GND、则电源电压会过高。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel