This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21455:为什么使用外部电流源

Guru**** 2973960 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, PMP21455, PMP20708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900907/pmp21455-why-using-external-current-source

器件型号:PMP21455
主题中讨论的其他器件:UCC28881、 PMP20708

在您的参考设计 PMP21455中 、UCC28881的引脚4 (在数据表中称为输出)由外部电流源供电。

是这样吗? 为什么您建议使用外部源?

执行该操作时、您是否绕过内部 LDO?

此致

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    PMP21455的设计源自- PMP20708需要采用低直流输入电压(低至24VDC)。 UCC28881数据表建议的 HV 引脚启动器件的最小电压为30V。 因此、我需要找到一种可靠的方法来在24VDC 输入下启动控制器。 这就是我绕过内部 LDO 并使用外部电流源为 IC VDD 供电的原因。

    如果您可以确保 HV 引脚上的最小电压高于30V、则无需为 IC 提供外部偏置。

    此致、

    Sheng-Yang Yu