This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:寻求有关 slua81-PMP6712 μ ​​reference 设计的更多帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900744/pmp6712-seeking-more-help-for-slua81-pmp6712-reference-design

器件型号:PMP6712
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28951

你好。

   e2e.ti.com/.../sluua81_2D00_PMP6712.pdf

     我需要设计一个额定电压为48V 的直流/直流电源、38V ~ 58V 的输入电压和50V/20A/1000W 的输出。

     我想参考​​您提供的 PMP6712设计案例。 在这种情况下、直流/直流电源规格为38V ~ 60V、输出为54V/15A/810W。

     您的参考案例对我有很大帮助。

     由于本例中 BOSS 的紧迫性、我以前没有做过类似的电路、需要一段时间学习才能消化然后制作原型。 我想知道是否可以寻求更多帮助:

     1.无论是否可以定制50V/20A/1000W 开发板,都可以协商成本。

     2.如果 PMP6712​​开发板无法定制、如何购买它?

     3.如果​​无法购买 PMP6712开发板,我会自行更改设计。 我需要更改哪些参数?

     4.您能否为设计案例提供更详细的计算设计手册和仿真模型? 我在官方网站上找到了基于 UCC28950​​的其他计算和仿真案例、但没有 PMP6712计算和仿真数据。

     ​​您提供的 PMP6712设计案例为我提供了很多帮助、但这种情况的开发时间太紧迫了。 如果您能提供更多支持、它将更好地促进此产品的开发和生产。

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1) 1)对于定制设计、请联系您当地的德州仪器(TI)现场联系人;
    如果商业案例有希望、并且成功的可能性看起来不错、TI 可以考虑定制设计。
    但我们的工作量需要以业务案例为依据。

    2) 2)我们不销售任何参考设计;这些设计不是 EVM。

    3) 3)对于更大的输出功率、功率级也需要变得更大-尤其是变压器和电感器。
    但 PMP6712 通过使用两个交错功率级、能够实现48V/35A 1.7kW 功率。

    4) 4)请下载 TI 功率级设计器版本4以使用3)并熟悉拓扑;
    通常、您不会找到我们设计的任何仿真数据;我们只是计算和构建这些数据。

    如果不具备电力电子方面的任何经验、那么很难构建1kW 全桥转换器;
    此外、对于新的从头设计、我将使用 UCC28951。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。