This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61041:使用 WEBENCH 进行13.0V 输出时出现问题@ gt 和20ma.

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899269/webench-tools-tps61041-trouble-using-webench-for-13-0v-output-20ma

器件型号:TPS61041

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试了解 TPS61041如何通过锂聚合物电池(2.8-4.2V 输入)为 OLED 提供13V 输入。 根据对我要使用的 OLED 进行的一些实验、我确定在打开时、显示屏通常在13V 时消耗1-3mA 的电流、但在某些情况下可能消耗高达~40mA 的电流。 我计划使用50mA 作为最大电流。

TPS61041 可提供高达26V 的可调输出电压和高达250mA 的输出电流、并接受1.8V 至6.0V 的输入电压。 我本来以为这适合我上面描述的应用、但是当我尝试使用 WEBENCH 生成设计时、我会收到一条消息、提示"您的首选器件不适用于您选择的输入"。

有人能告诉我是不是误解 IC 的规格、还是 WEBENCH 有问题?

作为参考、我将在此处使用 WEBENCH 设计工具:

http://www.ti.com/product/TPS61041

并输入以下规格:

输入电压:2.8 - 4.2V

输出电压:13V

输出电流:0.05A

环境温度:30°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们的初始测试显示您尝试为其创建设计的输入/输出条件的电流限制违例。 我们将进一步研究、并告诉您该器件是否适合您的需求。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我针对您的输入输出条件进行了手动计算。 事实上、即使在本设计允许的最大电感下、也会超出器件的最小电流限制。

    这是有效的电流限制故障。

    此致、

    Vishwanath