This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:有关 PMP6712参考案例的问题

Guru**** 2543020 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900383/pmp6712-questions-about-the-pmp6712-reference-case

器件型号:PMP6712

你好。

我想参考您的 PMP6712案例来设计48V 输入、50V/20A/1000W 单直流/直流电源。

我最初了解了 PMP6712的原理图。

我有一些问题要问。

1.本参考案例是否同时工作? 每个通道输出800W 功率吗?

2.我只需要处理单通道1000W 的情况。 对于原理图中的第一个和第二个工作表、我可以参考一个吗?

3.原理图的第一张和第二张应该是主电源、控制器和驱动器部件。 我不明白 SUNB 电路由6个二极管组成的功能是什么?

4.我只执行单通道 DCDC 主要功能、第三个原理图、我是否只需要参考偏置电源和运算放大器反馈部分? 无需过压保护和有源降压缓冲器电路。 我不知道该有源降压缓冲器电路的功能是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dir、

    PMP6712是采用 M/S 配置的双相交错式全桥、
    因此、1500W 的全输出功率在两个功率级之间共享。

    单个设计的设计功率为750W;对于1kW、需要重新计算和检查。

    六个二极管在同步整流器上传导过冲能量
    有源缓冲器电路。
    任何缓冲电路、RC、RCD 或有源电路、可防止在整流器上超出 Vmax、
    防止违反同步整流器的 VDS。

    需要使用辅助电源为初级侧和次级侧的栅极驱动器供电。

    次级侧的误差放大器生成通过隔离栅的误差电压
    从次级侧到初级侧、以关闭主控制器 pg1的 EA-处的环路。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bernd。