您好!
我想知道如何为 TIDA-00774的速度基准电路选择 R45和 C34。
1) 1)选择是否旨在滤除 MOSFET 开关引起的噪声? 根据 R45 = 10K 和 C34 = 0.1uF 计算得出的截止频率约为150Hz。 此应用中的开关频率为20KHz。
2) 2)还是用于滤除 MCU MSP430F5132IDA 噪声的选择? 根据 R45 = 10K 和 C34 = 0.1uF 计算得出的时间常数约为1ms。 根据 MSP430F5132IDA 数据表第40页、采样时间 ts 为1 ~ 3us。 RC 时间常数应小于采样时间。 但计算得出的 RC 时间常数大约高1000倍。
3)或其他注意事项?
如果您能提供此选择的理由、我将不胜感激? 我看到其他设计应用使用更低的 R 值(例如100欧姆而不是10k 欧姆)和更低的 C 值(例如3300pF)、这两个值都要小几个数量级。
谢谢、
John