This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51206:输出不正确。

Guru**** 2925770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900543/webench-tools-tps51206-not-getting-proper-output

主题中讨论的其他器件:TPS51206TPS51200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TPS51206用于获得0.6V @2A 的电压。 但是、我仅得到0.578V @2A。 在最坏的情况下为0.591V @0.3A。

注意:组件的容差保持在最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    TPS51206是一款线性稳压器。 在负载条件下、Vout 压降。 这是正常情况。  

    有关 VTT 差异、请参阅数据表第5页的规格表"VTT OUTPUT (VTT 输出)"部分。  

    第7页还提供了典型 VTT 变化曲线。  

    BTW、如果您需要2A 直流电流、我建议使用 TPS51200。  

    谢谢