This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个芯片更适合1kW 相移全桥电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC3895, LM5036, UCD3138, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899102/which-chip-is-more-suitable-for-1kw-phase-shifted-full-bridge-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950UCC3895LM5036UCD3138LM5046


您好、老年人:

最近、我收到了一个1kW 电源案例。 我以前从未做过这么大的功耗。 互联网上的一些老年人建议使用移相全桥。

1kW 电源的规格为:VIN:80V ~ 120V、Vo:48V、IO:21A、半砖型尺寸、效率不少于94%。

我检查了 TI、相移全桥控制器是 LM5036、UCC28951、UCC28950、UCC3895。

哪种芯片更适合我的情况、是否提供了类似的设计参考?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否推荐使用任何经典的相移全桥设计材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您喜欢模拟解决方案、可以选择具有同步驱动器的 UCC28950;如果您喜欢数字解决方案、可以选择 UCD3138。

    您可以在 TI.com 上找到设计信息和 EVM。

    祝你好运、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zoujiangyilang

    我的同事当然是正确的- UCD3138确实提供了数字解决方案。

    对于模拟解决方案-我推荐使用 UCC28951。 它是 UCC28950的更新版本、提供 SR 控制。

    LM5036是一款半桥控制器、在中限制为105V。 LM5046是一款 PSFB 控制器、在中也限制为105V。 UCC3895是 UCC28950 (1)的早期版本、无 SR 控制。

    有关 PSFB 的培训材料、请访问

    https://training.ti.com/topology-tutorial-what-phase-shifted-full-bridge

    https://training.ti.com/phase-shifted-full-bridge-psfb-vs-full-bridge-llc-fb-llc-high-power-dcdc-conversion

    https://training.ti.com/how-design-multi-kw-dcdc-converters-electric-vehicles-evs-phase-shifted-full-bridge

    以上链接与数字或模拟控制相关。

    这里有一个显示数字控制解决方案的链接

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu248/tidu248.pdf

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zoujiangyilang

    由于问题已得到解答、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时打开新主题

    此致

    Colin