This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2650:XDC 工具错误

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900023/webench-tools-cc2650-xdc-tool-error

器件型号:CC2650

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

解决此构建问题的任何解决方案  

编译配置:test1 -调试
正在更新生成树...
预编译命令行的变量扩展失败。
违规文本:"$XDCROOT$/xs"--xdcpath="$XDCPATH$" IAR.TOOLS.configuro -c "$TOOLKIT_DIR$"--cc "$Compiler_path$"--device "$device$"--compileOptions
$Compiler_args_root_arge$--linkOptions $linker_args_arge$--profile release --projFile "$PROJ_path$"

错误总数:1.
警告总数:0

生成失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dattatry,你好

    您使用的是哪个 SDK、示例和版本的 CCS?