This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:PCB 层结构

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/900070/tida-00281-pcb-layer-structure

器件型号:TIDA-00281

您好!

     我对 TIDA-00281 (TIDUAY9)的层结构(堆叠)有疑问。 在第85页的第8.3.2节中、它说"此设计使用6层电路板。" 但图126仅显示了4层、分别是顶层、内部平面(接地)、信号层3和底层。 请您指出其他两层吗? 或者、这是一个拼写错误、应该是"此设计使用4层电路板"。

     谢谢、

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您可以查看光绘文件中的所有图层。 这些信息发布在我们的网站上、网址为:  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 如果不是、请告诉我们您还需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

         非常感谢您的快速回复。 我只能找到两个 Gerber Cu 层、即信号层(第3层)和底部。 似乎缺少接地(第2层)和顶层的绘文件。 这似乎是一种4层电路板设计、而不是参考 TIDA-00281中记录的6层电路板设计。

         请检查一下吗?

         谢谢、

         John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    正确、这是一个4层电路板。

    这是 TIDA-00281中的错误。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Pan、

    请参阅 attached.e2e.ti.com/.../GerberNCdrills.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

         谢谢。 有道理。

         此致、

         John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

         感谢您提供光绘文件。

         此致、

         John