This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:ISO16750-2测试

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899741/tida-01167-iso16750-2-testing

器件型号:TIDA-01167

大家好、团队、  

我的客户需要符合 ISO16750负载突降标准、并使用脉冲规格进行测试:美国为151V、Ri 为1 Ω、TD 为350ms、这应该是最坏的情况。 我看到设计中有类似情况的结果(图45、46)、但我想知道在这种情况下是否可以使用相同的电路? 如果不是、需要进行哪些修改?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞佩达、您好、祝您愉快。  原来的设计人员不再在 TI 工作、因此我将联系汽车系统 GM 进行此设计、他将获得团队中其他人的处理。  该团队位于印度、因此请尽早让我们在周一之前在这里做出正式答复。  

    此致


    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师