主题中讨论的其他器件: BQ76930
尊敬的德州团队:
我参考了 TIDA-01093评估板来生成我的定制原理图、但其中遇到了电源第2页中的问题@ L2器件、
如果我连接所有电芯 C0-C20并在硬件中安装 L2,则 U9芯片输入端所需的最小输入电压为9伏,最大输入电压为35Vdc,因此 U9的输入电压范围为9-35Vdc。
现在、如果我的所有电池都是@ 3.6伏、那么 Q22引脚漏极引脚3的输出电压必须是3.6 * 5 = 18伏(因为 Q21的源极跟随器电路)、但情况并非如此、我的直流电压接近11伏。 它在 U9芯片的9-35Vdc 输入范围内,因此 U9会打开,但在运行一段时间后,11伏的输入会减少到9伏以下,因此我的 U9会关闭。
因此、U9芯片的输入侧似乎存在一些问题。
现在,如果我移除 L2并将提供大于9Vdc 电压的电源从外部连接到 U9的输入,则该时间 U9在断电时工作正常。
因此、请给出问题所在、我也附上了我的示意图、以便进行 Quik 审核。
另请注意输入到 Q23的 R76,如果是在上,我将获得到 GND 的链接,但我没有接通。 我之前尝试通过从外部电源施加3.3VDC 来接通电源、我将其 GND 与硬件 GND 合并。
不从 U5向 R76提供输入的原因是、除非我不打开 U9、否则我的 U10不打开、因此 U5无法打开、一旦 U5打开、它就可以向 R76引脚提供输出、 因此,如果我等待 RU5打开,我无法打开 U9,因此在 U5打开之前,我需要打开 U9,这只有在我使用电源从电路板外部对 R76应用3.3时才能完成。
但这也不起作用。