This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:原理图检查

Guru**** 1138780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/899807/tida-01093-schematic-check

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的德州团队:

我参考了 TIDA-01093评估板来生成我的定制原理图、但其中遇到了电源第2页中的问题@ L2器件、

如果我连接所有电芯 C0-C20并在硬件中安装 L2,则 U9芯片输入端所需的最小输入电压为9伏,最大输入电压为35Vdc,因此 U9的输入电压范围为9-35Vdc。

现在、如果我的所有电池都是@ 3.6伏、那么 Q22引脚漏极引脚3的输出电压必须是3.6 * 5 = 18伏(因为 Q21的源极跟随器电路)、但情况并非如此、我的直流电压接近11伏。 它在 U9芯片的9-35Vdc 输入范围内,因此 U9会打开,但在运行一段时间后,11伏的输入会减少到9伏以下,因此我的 U9会关闭。

因此、U9芯片的输入侧似乎存在一些问题。

现在,如果我移除 L2并将提供大于9Vdc 电压的电源从外部连接到 U9的输入,则该时间 U9在断电时工作正常。

因此、请给出问题所在、我也附上了我的示意图、以便进行 Quik 审核。

另请注意输入到 Q23的 R76,如果是在上,我将获得到 GND 的链接,但我没有接通。 我之前尝试通过从外部电源施加3.3VDC 来接通电源、我将其 GND 与硬件 GND 合并。

不从 U5向 R76提供输入的原因是、除非我不打开 U9、否则我的 U10不打开、因此 U5无法打开、一旦 U5打开、它就可以向 R76引脚提供输出、 因此,如果我等待 RU5打开,我无法打开 U9,因此在 U5打开之前,我需要打开 U9,这只有在我使用电源从电路板外部对 R76应用3.3时才能完成。

但这也不起作用。

Rohite2e.ti.com/.../E2E-Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    在 TIDA-01093中、设计指南可能非常有用。  在这种情况下、它不描述 Q21的源极跟随器电路。

    Q21的栅极基准是 VC5X_B、这是从5节电池中滤波的电压。  如果电池的工作电压范围为3V 至4V、则电压为15V 至20V。  如果您的范围不同、请调整这些值。  源跟随器的电源为 BAT+至 R68、这是一个3.3k 电阻器。  使用20节电池时、BAT+应处于60V 至80V 的范围内。  R68将每 mA 负载降低3.3V。  源极跟随器的输出将大约比栅极基准低 Vgsth 或稍高、具体取决于电流。  对于该2V 至4V 的 FET、因此对源极轻负载、 R70和 Q22开关的电压 范围为11V 至18V。 如果 Q21源极电压下降、请查看消耗的电流、以查看漏极是否受 R68上的压降所限制、或者是否存在高电阻连接 组件损坏。  如果安装了 R70、100欧姆电阻可轻松计算从其两端电压得出的电流。

    如果流经 L2的电流过大、请考虑其负载、或检查 C44中是否存在泄漏。  Mornsun 将更好地帮助您了解您的 U9电路。

    在 TIDA-01093 Q23和 Q22中、为为通信电路供电的 U4 LM25018MR 稳压器提供了电源开关。  MCU 的电源来自底部 BQ76930监控器、因此 MCU 可以切换该稳压器。  在您的设计中、MCU 由 U9、U10供电、U9必须打开、MCU 才能运行和控制电源开关。  您的通信芯片提供自己的隔离式电源。  您可能需要由 BQ76930 REGOUT 等不同电路控制的 Q22电源开关、或者移动它来控制电源系统的不同部分、或者您可能不需要它。  考虑您的架构和功率预算。