This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:UVC 灯镇流器设计

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, TPS61169, TPS61165, UCC28180, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898088/webench-tools-uvc-light-ballast-design

主题中讨论的其他器件:TPS54201TPS61169TPS61165UCC28180UCC256402

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

任何 UVC 镇流器电路参考设计。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

      没有适用于 UVC LED 应用的特殊设计参考电路、因为从技术角度而言、对于所有 LED、我们需要的是提供恒流 LED 驱动器来驱动所有 LED。  

      我们有一些很好的器件可用于 UVC 应用:TPS61165/TPS61169/TPS54201...

      您能否提供一些应用规格、或许我可以帮助您提供一些不错的选择?

      我需要知道:VIN 范围。 输出电压范围、输出电流范围和调光方法以及任何其他特殊要求?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想为该 UVC 灯设计镇流器电路。 请尽快检查并提出建议。

    e2e.ti.com/.../ZMP_5F00_1164638_5F00_HNS_5F00_L_5F00_95_5F00_W_5F00_2G11-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      很抱歉、我们的团队没有合适的解决方案、我会将此问题转给其他团队、也许他们有一些建议。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好  的,请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan

    对于高功率照明、我们通常建议使用 CCM PFC 升压 UCC28180、然后使用半桥谐振 LLC UCC256402将交流电压转换为驱动灯所需的任何直流电压。

    此致、

    Eric