This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:F280049

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/897300/tida-00961-f280049

器件型号:TIDA-00961

我的公司正在构建4个参考 PDC 设计 TIDA-00961、1.6kW、高密度、基于 GaN 的 CRM 图腾柱 PFC 转换器参考设计。

我们还购买了用于插入 TIDA-00961主板的 LMG3410-HB-EVM 和 TMDSCNCD280049C 子卡/控制器卡。

我的问题是 、在插入 TIDA 板之前、是否需要对 TMDSCNCD280049C 子卡进行预编程?

如果需要预编程、我需要什么硬件和软件来完成编程。

Bruce Crosley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce

    感谢您观看本 TI 参考设计。

    TIDA-00961是数字控制 PFC、需要内部固件。

    首先、您需要安装 CCS 工具、

    然后下载 C2000Ware_DigitalPower_SDK 工具、您将 在 \ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_3_00_00_00\solutions 中找到参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要任何其他硬件(测试板或扩展坞)来安装固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce

    您所需的只是主板和子板、F280049 CCARD 可以直接与 CCS 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00961 GaN PFC 的开环测试问题

    B.克罗斯利–2020年4月21日

     

    说明:我将根据您的 TIDA-00961软件指南(文件编号 TIDUDU4C)在开环模式(构建1)下推出 TIDA-00961 GaN CRM 图腾柱 PFC 转换器。 在第15页、P3.5.1.6显示了图7、因为我应该在100VDC 输入和333 Ω 负载输出时获得的开关节点电压。 它还指出、我应该看到大约122Vdc 的输出。 当我执行开环步骤时、我在 J201开关节点1处获得以下波形。 我还有232 Vdc 输出(ton = 20)、负载设置为330ma。 当查看 LS 栅极1信号(J204-2)并看起来正常时。 J204-1 HS Gate1信号最初是“正常”信号,但当输入高于约50Vdc 时会变为低电平。 其他 GaN FET 对(J209)也是如此。

    波形是否低于正常值或不正常(与软件指南中的图7不符)。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这张图片显示您的 GaN 器件未正常导通。

    请检查 GaN 器件的电源及其驱动输入。