This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS796:频率范围内的输出阻抗

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS796
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/897963/webench-tools-tps796-output-impedance-over-frequency

器件型号:TPS796

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户正在尝试计算 TPS796稳压器的输出阻抗。 已创建示例 Webench 设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=CB0C85295DAD9FD4

由于 Webench 只允许负载瞬态仿真、因此获得一个良好的输出阻抗随频率变化的图解似乎很有挑战性。 您能不能在 上面的链接中提供 Webench 设计输出阻抗与频率的对数图?  

感谢并期待您的回应。  

此致、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    感谢您的报告。 我们是否在 Webench 中尝试过导出仿真? 请告诉我们。

    我们应该能够在下周早些时候再次与您讨论此事。

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:  

    否、我没有尝试导出设计。 这是否有助于获得 输出阻抗与频率间的关系?

    感谢并期待您下周初的反馈、  

    此致、  

    奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    该 SPICE 模型提供了精确的典型稳态性能、但从线性稳压器的输出阻抗的角度来看、其精度较低。  遗憾的是、该组件在数据表中没有任何输出阻抗图。  输出阻抗由 LDO 的内部反馈网络以及您的特定负载阻抗和负载电流决定。  获取此数据的最佳方法是使用 EVM、施加负载并对负载进行测量。

    可在此处找到该 EVM:

    http://www.ti.com/tool/TPS79601DRBEVM

    谢谢、

    斯蒂芬