This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV3494:TINA 问题

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898580/webench-tools-tlv3494-tina-issue

器件型号:TLV3494

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我习惯使用 PSpice、并安装了 TI TINA。  我构建了一个简单的电路(连接)、它只是一个过零检测器。  当我尝试使用奥斯卡金像这样的工具时、我会遇到对我来说毫无意义的错误:

警告:组件的引脚0悬空(此节点将接地)。

然后奥斯卡就简单地说"收集数据"、从不显示任何内容。

是否有人能给我一个我遗漏的想法、或给我指出一些可能有帮助的文档?  我发现应用程序中的帮助文档不有用。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../Zero-Crossing-Detector.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您交换了接地和电源电压。  符号很差、很抱歉。

    我认为您的输入电压源设置了一些相互冲突的值。  频率比上升时间快、这会导致一些误差。

    我修复了这些问题并重新附加了 TINA 文件。

    希望这对您有所帮助、

    Chucke2e.ti.com/.../5554.Zero-Crossing-Detector.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  这解决了我的问题。