This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54521:切换开关激励和相位裕度相关查询的无关政治计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894432/webench-tools-tps54521-stimulation-on-switcher-pro-and-theoritical-calculation-of-phase-margin-related-query

器件型号:TPS54521

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我有与相位裕度计算相关的问题、我正在使用 Switcher Pro 工具和 tsp54521降压转换器。

根据 tps54521数据表、我计算了70Khz 交叉频率下的极点和零点频率、并计算了相位裕度、但当我在开关专业相位裕度上运行仿真时、相位裕度与相应计算的值不匹配。

因此、我尝试以相反的方式进行计算、即我在转换开关专业版上运行了 tps54521的默认刺激(结果图片附加在查询底部)、得到的 PM 为77deg。

从默认激励原理图中获取值、即交叉频率 fc= 40.9Khz、c6 = 390pF、c4 = 1.8nF、r4 = 3k Ω、cout=104.7uF、Resr=0.002 Ω  

并计算了波极和零点频率、分别为 FP1=37.168Hz、FP2= 136.1kHz 和 Fz1= 29.48kHz、然后使用以下公式计算 Fc= 40.9Khz 时的相位裕度

相位裕度= 180 - tan^-1 (FC/FP1)- tan^-1 (FC/FP2)+ tan^-1 (FC/Fz1)  

我得到的相位裕度为127.5度、甚至不在77度附近。

我尝试了很多次、没有得到所需的答案、您能解释一下我做了什么错、还是在计算值时遗漏了一些东西。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、  

    让我们通过电子邮件进行更多讨论。 我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juzer、

    在计算 FC 和 PM 时、您能否仔细检查是否使用了有效电容? 原理图中的104.7uF 是标称电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juzer、

    问题的最新状态是什么? 解决了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    是的、问题已解决。

    TI 的以下两个文档有助于解决该问题

    1) 混合输出电容器网络(由 Edwin 建议)

    2) TI 提供的 II 类和 III 类补偿文档。