This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43061:TPS54560-Q1

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896523/webench-tools-tps43061-tps54560-q1

器件型号:TPS43061

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如果我们更改输入范围但超出限制、则会显示错误消息、如下所示。

"无法创建设计!  您的首选设备不适用于您选择的输入。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试使用 TPS43061为您的输入案例创建设计、并遇到了相同的问题。 我们也在研究相同的问题。 更新后返回。

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请重试? 现在、设计正在 TI.com 上创建。 请告诉我们。   

    我已使用您的输入案例创建了 TPS43061的设计。 请在下面找到相同的内容。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=EE1F675187D4A58C

    此致、

    Bhushan