This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS54202:操作条件更新会将组件恢复为默认值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898455/webench-tools-tps54202-operating-conditions-updates-revert-components-to-default-value

器件型号:TPS54202

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如果我们创建定制器件、然后更新任何工作条件(温度、电压或电流)、组件值将恢复为默认值。 例如、我使用了 TPS54202、将输出电容更改为100uF。 在我将最高工作温度修改为85°C 后、电容器值切换回22uF。 如果我先通过更改运行条件来颠倒此练习的顺序、则不会出现此问题。 当试验运行条件时、这会带来麻烦、并且很少有组件偏离其默认值。

您能否评论一下这是否可以修复?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    如果我们在 Webench 中更改工作条件、则需要再次选择整个组件(针对所有外部组件)、从而更改 Cout。 请先修复输入案例、然后我们可以定制外部组件。 由于上述原因、目前无法采取其他方法。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan、

    感谢您的确认。 您能否回答我最初的问题、了解我们未来版本的修复程序列表中是否有此内容?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    根据我的理解,这不在未来发展路线图中。 但我会将反馈/请求转发给团队。  

    谢谢、此致、

    Bhushan