This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00318:兼容的发送器

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003, TIDA-00318, BQ500211, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898141/webench-tools-tida-00318-compatible-transmitter

器件型号:TIDA-00318
主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ51003BQ500211BQ500212A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 TIDA-00318 (bq51003和 bq25100)作为我的无线接收器的参考设计。

线圈需要是一个低功耗30mm 的线圈、因为我只需要25mA 的充电电流。

在德州仪器(TI)提供的文档(slyt570)中、建议使用 bq500211 EVM 作为合适的发送器、因为线圈尺寸小、所以此 EVM 已停产。

您还能推荐哪些其他发送器 EVM (兼容小线圈)?

此致!

萨雷尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    推荐使用 TYLT-VU-Solo 进行测试、可在亚马逊上购买。

    此设计基于 TI IC BQ500212A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕的回答 Bill、

    请再次阅读我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您还能推荐哪些其他发送器 EVM (兼容小线圈)?"

    所有 TI TX IC 均为 NRND、EVM 已停产并移除。  TI EVM 不是可选件。

    BQ500211非常旧、被 BQ500212A 取代。  这两种方法相似、并且将显示出类似的测试结果。

    标准 TX 线圈大约为50mm 和6.3uH。   Wurth 中的30mm 线圈  760308101103。 标准线圈可替换为30mm 线圈。  

    带有30mm 线圈的 TYLT-VU-Solo 可用于测试。  

    但-具有30mm 线圈的 TX 不是标准 Qi 发送器、也不常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    非常感谢!

    您为我节省了大量时间、祝您度过美好的一天!

    此致!