This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:电阻器计算

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/898180/pmp7760-resistor-calculation

器件型号:PMP7760

您好!

关于 PMP7760设计:

1) 1)如何计算 R109? 公式是什么?

2) 2)感测电阻公式为0.5/Ipri-pk?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    1) 1) R109用于外部斜率补偿、以防止在峰值电流模式控制中占空比大于50%时发生次谐波振荡。

    外部斜率补偿背后的想法是、在开关导通期间、额外的斜率被添加到感测到的电感器电流上。 这是通过内部斜坡电流源实现的、该电流源通过外部电阻器生成电流。 在 PMP7760中、该电阻器为 R109。

    一般经验法则是、如果需要斜坡补偿、外部斜率应至少为电感器下降斜率的0.5。  

    在本例中:

    我建议查看 LM5022数据表中的第8.2.2.8和8.2.2.9节、并利用 http://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf 中概述的过程 选择电流感应电阻器、然后选择外部斜坡补偿电阻器。  

    根据这两个链接、您可以将其用作起点:  

    (Rsns)*(IL_pk)+(Rsns* D/(FSW* L))*(0.833)*(NP/NS)*输出电压+(45uA)* D*2000 = V_cl。

    该公式表示限流阈值是 [电流感应电阻器*峰值电流限制]、通过内部2KOhm 电阻器的斜率补偿电流和通过电流感应电阻器的斜率补偿的叠加、其中附加斜率补偿与初级侧电感器电流的下降斜率成正比、即[(NP/NS)*Vout]/L; 最佳比例约为82%。 这会忽略电流感应滤波电阻器、因为附加的斜率可以忽略不计。  

    之后、要选择外部斜坡补偿电阻器、您需要(RS2+2000+RS1)*(45uA*D)= V_cl -(I_LIM)* R_SnS、其中选择 RS1可滤除电流感应信号的主要尖峰。 我会选择 RS1为100欧姆。 如果 RS2的值为负、则可以从 R_SnS 和 R_s1获得足够的斜率补偿。  

    2) 2)假设没有外部斜率补偿、是的-这是正确的。 我会为 I_pri_pk 增加一些余量、例如额外增加30%。 电流感应电阻器的选择可以是一个迭代过程、因此我建议您使用上面的链接。  

    这可能是很多信息、所以如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Richard