This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010029:TIDA-010029

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010029, TIDA-010043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/897946/tida-010029-tida-010029

器件型号:TIDA-010029
主题中讨论的其他器件: TIDA-010043

我需要知道、我是否可以使用该板进行牛心率监测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinal、

    TIDA-010029并非特定于人类或动物。 如果满足规格、它可用于任何光学生物传感应用。

    对于牛而言、我想您 需要更大的 LED 和更大的电流才能更深入地穿透。 另一个参考设计 TIDA-010043显示了一种提高 LED 电流的方法。 这可能有用。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia