This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用最新的 fontconfig 时、SysConfig 1.4.0无法在 Linux 上运行

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM3351, AM5706, AM5718, AM5708, AM5716, CC3200, CC3220S, CC3220SF, AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896182/sysconfig-1-4-0-does-not-works-on-linux-with-latest-fontconfig

主题中讨论的其他器件:SysConfigAM3351MSP432P401RAM5706AM5718AM5708AM5716CC3200CC3220SCC3220SFAM5728AM572666AK2G0266AK2G01

您好!

我正在将 TI SysConfig 用于我的项目之一。 我必须更新我的系统(Arch Linux 5.6.3)、而我的 fontconfig 包也更新到版本2.13.91
启动 SysConfig (1.4.0+1234)时、由于不兼容(在此处修整)、显示了大量错误

fontconfig 警告:“/etc/fonts/fonts.conf”,第5行:未知元素“ITS:rules”
fontconfig 警告:"/etc/fonts/fonts.conf、第6行:未知元素"ITS:translateRule"
fontconfig 错误:"/etc/fonts/fonts.conf、第6行:无效属性'translate'
fontconfig 错误:"/etc/fonts/fonts.conf、第6行:无效属性'sedor'
fontconfig 错误:"/etc/fonts/fonts.conf、第7行:无效属性'xmlns:its'
fontconfig 错误:"/etc/fonts/fonts.conf、第7行:无效属性"version"
fontconfig 警告:“/etc/fonts/fonts.conf”,第9行:未知元素“描述” 

问题出在 nwjs 包中、我想它与旧的 fontconfig 相链接。

另一方面、CLI 版本运行正常(因为不涉及 nwjs)。

SysConfig 开发团队是否可以使用更新的 nwjs 重建 Linux 软件包?

解决方法是安装并使用链接到当前系统 fontconfig 的 nwjs 软件包。

此致、
Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    感谢您发帖参加 TI 论坛。
    您将 SysConfig 用于哪个 TI 处理器系列?
     因此、我可以将您的问题发送给适当的团队。

    支持许多平台。

    平台
    F28004x、F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、 F2807x、F2833x、F2837xD、F2837xS、F2838x
    AM3351、AM335x
    TDA2PSx_SR1.0_BETA、TDA3x_SR2.0_BETA
    MSP432、MSP432E、MSP432P401R
    AM5706_SR2.x、AM5708_SR2.x、AM5716_SR2.0、AM5718_SR2.0
    AM437xHS、AM437x、AM438x
    AMIC11x
    CC13xx、CC26xx、CC3200、CC3220、CC3220S、 CC3220SF
    DM50x_SR2.0_BETA、DRA77xP_SR1.0_BETA、DRA78x_SR2.0_BETA、DRA80x
    AM5726_SR1.1_BETA、AM5726_SR2.0、AM5728_SR1.1_BETA、AM5728_SR2.0
    TM4C123x、TM4C129x
    AWR14XX、AWR16XX、AWR18XX、IWR14XX、IWR16XX、 IWR18XX、IWR68XX
    66AK2G01、66AK2G02
    AM65xx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我将使用 CC26xx 系列。

    谢谢!

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    即将推出的第二季度版 SysConfig 中使用的 nw.js 版本解决了使用最新 fontconfig 时看到的 fontconfig 警告和错误。  我注意到两个错误仍然存在、它们是与更新的 nw.js 一起使用的铬版本的结果。  其余错误似乎不会影响功能、但在采用 nw.js 的进一步更新后、将在未来的 SysConfig 版本中解决。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的更新!

    祝你度过美好的一天!
    Gabriele