This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5164:导出除 TINA-TI 之外的所有格式的布局失败

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, TINA-TI, LM5164-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895115/webench-tools-lm5164-export-of-layout-fails-for-all-formats-except-for-tina-ti

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

首先、我必须承认、我对 Webench 完全陌生。

我使用该工具为直流/直流转换器 LM5164创建了效率优化型设计、并希望将其导出为通用格式(例如 Altium Designer 或 CadSoft EAGLE)。

遗憾的是、在我单击 Webench 中的"Export Design"按钮后、始终会显示错误消息"Export Failed"。

我唯一能够获得的格式是 TINA-TI、它不适合我。

我的想法是采用下载的设计并从在线汇编器(例如多电路板)请求生产相应的 PCB。

我希望拥有更多经验的人能够说明我无法导出基于 LM5164的布局的原因...


感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请注意、对于 LM5164器件、IC 没有与其关联的 Altium 符号和封装、因此导出失败。 我们已要求相关团队对其进行研究、并将在修复后告知您。

    同时、您可以参考 LM5164-Q1器件、该器件使用与 LM5164相同的 BOM (可订购 IC 除外)。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    非常感谢您的友好支持-很抱歉我迟到的回复!

    如您所述、更改设计的 IC 模型可以立即解决问题。

    因此、我能够生成并下载 Altium 导出。 现在、我可以尝试找到一个 PCB 汇编器、它可以根据 Webench 建议的布局使用 LM5164 IC 构建高效的直流/直流转换器。

    非常感谢! )

    此致、

    Andreas