This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36015:电源设计器输入滤波器

Guru**** 2932420 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896584/webench-tools-lmr36015-power-designer-input-filter

器件型号:LMR36015
主题中讨论的其他器件: TPS92513

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我刚刚在使用 LMR36015的设计中使用了电源设计器工具、其中包含一个输入滤波器设计元件。  此功能是否仅适用于某些器件?  我最近在使用 TPS92513的设计中使用了该工具、但没有该输入滤波器设计选项。  我很喜欢这个功能、如果它无处不在、我会一直使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们很高兴您喜欢输入 EMI 滤波器设计功能。 感谢您的反馈。 是的、当前它不适用于所有器件、但可以启用。

    TPS92513是一款 LED 驱动器、我们在 Webench 上不再支持它。 有关更多详细信息、请访问以下链接(E2E 帖子)。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/857843

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、每当我发现没有激活 E2E 以打开它的器件时、我是否只发布 E2E?

    而且...我注意到从 WEBENCH 迁移到电源设计器...但它并未考虑到 LED 驱动器根本不受支持。 LED 驱动器占我所做工作的95%、您拥有庞大的产品系列。  是否有任何工具来填充此孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在您的第一个查询中、默认情况下、我们将在所有新降压转换器上启用此功能。 但对于较旧的器件、它会变得有点棘手。 如果您发现任何需要此功能的器件、请告知我们。 如果它受支持、我们将启用它。

    到目前为止、我们在 Webench 上没有任何 LED 驱动器可供选择。

    此致、

    Bhushan