This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00565:电力输送和音频输出配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224, TIDA-00565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895456/tida-00565-power-delivery-and-audio-output-configuration

器件型号:TIDA-00565
主题中讨论的其他器件:TS5USBA224

您好、我们希望获得您的支持。 我们的客户计划创建一个参考 TIDA-00565的电路板。 他的计划是为平板电脑供电、在板上通过 USB-C 从平板电脑接收音频。 此多路复用器(TS5USBA224)是否适用于 USB-C 的音频输入?  

非常感谢您的参与。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、224是 USB 和音频的多路复用器