主题中讨论的其他器件: TIDA-01467
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生:
我们正在进行电机监控。我们想知道用于监控的电机的特征分析。 我在寻找一些与它相关的传感器。 但我面临的问题是、所有传感器都需要通过电气连接来使电机知道其电流和电压。
下面是一些设计指南的列表
Drv425可以使用磁场来指示电流、但我们不会使用电机驱动器 PCB 来驱动电机。 我们将使用交流电机的驱动器、电机的电气连接将位于面板 only.no 中、之后接线将位于那里。因此、我们将在现场的交流电机上安装一个无线模块、该模块将仅测量现场的电流。