This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV425:紧急:DRV 425在没有电气连接的情况下测量电流

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, TIDA-01467
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896735/webench-tools-drv425-urgent-drv-425-measurement-of-current-without-electrical-connection

器件型号:DRV425
主题中讨论的其他器件: TIDA-01467

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我们正在进行电机监控。我们想知道用于监控的电机的特征分析。 我在寻找一些与它相关的传感器。 但我面临的问题是、所有传感器都需要通过电气连接来使电机知道其电流和电压。

下面是一些设计指南的列表  

Drv425可以使用磁场来指示电流、但我们不会使用电机驱动器 PCB 来驱动电机。 我们将使用交流电机的驱动器、电机的电气连接将位于面板 only.no 中、之后接线将位于那里。因此、我们将在现场的交流电机上安装一个无线模块、该模块将仅测量现场的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    使用 DRV425的唯一设计指南是 http://www.ti.com/tool/TIDA-01467。  这是因为所有其他器件都使用磁芯和磁反馈来测量电流。  它们不使用电气连接、因为它们使用磁场捕获电流测量值。  DRV425仅是磁通门磁传感器,因此如果您尝试仅测量电流,则需要使用模拟工具(FEMM、来自 ANSY 的 Maxwell)或根据给定距离的电流计算磁场。  请注意、您可能会遇到许多错误。  一个是杂散磁场、另一个是机械放置。  TIDA-01467使用不同的方法来避免停留区、但由于 PCB 的机械限制、仍会出现错误。  我们在 http://www.ti.com/tool/DRV425-BUSBAR-EVM 设计指南中展示了这种差分方法、本文档介绍了它如何在 http://www.ti.com/lit/an/sloa237/sloa237.pdf 上工作

    如果您不使用磁通门来测量电流、而是使用电机的运行状况、我建议查看此白皮书。

    https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7590101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的意见。 下图可帮助您了解实际应用。
    我们要测量交流电机的特征分析、但在 FACT 中、我们无法进行任何电气连接、因此 DRV425可以提供精确的磁场电流感应。

    距离将更加均匀精度不会很高、但仍然很好、DRV425是一个不错的选择。或者 TI 可以为无线电流和电压测量提供任何建议。

    如果不是、哪种方式是了解这种监控的最佳方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此框将是用于测量电流的设备、无线方式不会在现场连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    DRV425可以测量磁场、但要使其准确地表示电流、需要考虑和校准很多因素。  因为每个相位将生成一个场并影响每个感应元件。  最简单的方法是使用电流流经单个内核。  如果是交流电、则电流互感器可以工作或具有磁芯的其他应用。  磁芯集中您感兴趣的磁场、同时抑制您不想要的信号。  DRV425的功耗可能更低、但如果还需要更多的机械问题、因为您将从每个相位和电机本身获得杂散磁场。  电机确实会屏蔽大部分磁场、但会有一些磁通泄漏。

    当您提到精确时、我将使用具有内核的器件并通过该内核运行电流。  为了获得签名、DRV425可以让您获得签名、但载流导体的间距很重要。  此外、DRV425最大电场限制为2mT、因此您可以测量电流的距离将受到限制。

    如果您正在设计您的磁芯、那么设计此磁性元件需要花费一些时间和精力。  如果您使用 DRV425方法、我相信仿真可以在 FEMM 中完成、但您将会遇到电机磁场泄漏的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的意见。

    除了 DRv425、您还会建议其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    我没有一个简单的解决方案。  我真的会推荐核心版本。