This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43060:电源设计器器件选择说明

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896575/webench-tools-tps43060-explanation-for-power-designer-part-selection

器件型号:TPS43060

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想了解为什么电源设计器在我的设计中为 Rsense 选择了两个并联的3W 电阻器。  ...seems 喜欢比必要的功耗更高的方式。

该工具列出的 Rsense 总功率耗散约为0.6W (2 x 0.3W)。  峰值电流列为大约24A (平均20A)。 PD = 24A^2 * 0.0015欧姆= 0.9W 峰值功率

为什么该工具建议使用两个3W 电阻器(总功率=6W)来实现0.6W 的预测平均功耗?   

e2e.ti.com/.../WBDesign34.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    根据数据表 eqn 22,目前感应电阻器的最低额定功率保持为 VcsMax^2/Rsense,并在上面留有一定的裕度。  

    对于共享设计、总感应电阻为1.5m Ω、从 eqn 上方可构成4.48W 的电流。 对于每个电阻器、它将为2.24W、具有一定的裕度、它将为3W。 请告诉我们这是否有帮助。

    在第二个查询中、 当前 EVM 使用两个 Rsense 电阻器、这似乎也反映在 WEBENCH 原理图中。 但是、如果 有高功率和额定电流电阻器、则这不是必需的。 希望这对您有所帮助。  

    EVM:  http://www.ti.com/lit/ug/slvu828a/slvu828a.pdf

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  因此、电阻器的大小取决于最大瞬时功率而不是平均功率。

    最大瞬时电流远高于我的预期。