This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/P82B96:IBIS 模型问题

Guru**** 2826625 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, SN74LVT244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895764/webench-tools-p82b96-ibis-model-issues

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件: SN74LVT244B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户正在尝试将 IBIS 模型用于 P82B96 I2C 驱动器、他们的信号完整性工具无法打开/查找第二列中的器件。 SI 工具是 Pads Hyperlynx。  

下面显示了工具菜单的屏幕截图、其中 P82B96器件在第二列中未显示任何器件。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们将对此进行研究、下周初再见。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请确保在 器件存储页面上使用最新的 IBIS 模型 、IBIS 文件 的开头或结尾没有任何杂散字符。  

    当我在测试的末尾导入该文件时、文件末尾会出现一个""字符、使 Hyperlynx 无法解析该文件。 删除此字符后、我能够从模型中成功选择器件。  

    请告诉我这是否也能解决您的问题。  
    此致、
    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这达到了目的。  感谢您的建议。

    客户发现另一个 IBIS 文件存在此问题 SN74LVT244B。  删除杂散字符也纠正了这个问题。