This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI -如何找到 IC 中耗散的功率?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27525, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896594/tina-ti---how-to-find-power-dissipated-in-an-ic

主题中讨论的其他器件:UCC27525、 LMG1020

我正在尝试查看特定的 MOSFET 驱动器(本例中为 ucc27525)是否适用于我的应用(7MHz D 类放大器)。  我从 TI 网站下载了 pspice 模型、到目前为止一切都很好。  但我想确保我处于器件的功率耗散限制范围内。  我该怎么做?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    有关驱动器结处功率耗散的注意事项、请参阅随附的链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/788867/2917563#2917563

    对于7MHz 开关频率、您可以考虑使用 LMG1020。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的参与。  我将回顾这些内容。

    是否有办法在工具中*执行它?  例如、在 LTSpice 中、可以选择单击组件并绘制瞬时功率耗散图、然后可以查看该图的平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、  

    我认为、当您使用无源器件时、这是可行的、但对于驱动器、您需要处理芯片结处的功率耗散、根据我的了解、这些结点无法建模为单个点。

    评估整个驱动器的功耗的最佳方法是使用驱动器开关时的最坏情况、并确定功耗和相关的温升、以便与数据表中的建议运行条件进行比较。

    此致、

    -Mamadou