This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将电机驱动器连接到 PC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896157/connect-motor-drive-to-pc

主题中讨论的其他器件:THVD1450

您好!

我正在寻找合适的硬件、以便使用 COM 端口(串行连接)将我的电机驱动器连接到 PC

什么是在工业环境中完美工作的合适硬件?我应该使用 RS-485还是其他更常见的硬件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在设计电机驱动器、还是在使用已经制作的东西? 如果已经建立了接口、它有哪种接口端口? 例如、它是否标记为 RS-485、RS-232等、或者此信息(甚至类似于连接器引脚)是否已在任何支持文档中发布? 我提出的原因是、匹配已使用的接口类型最简单。

    不过、为了给出一般答案、我建议将 RS-485作为工业通信的一个良好默认选项。 它支持各种数据速率、使用平衡差分信令有助于实现长距离和良好的抗噪性能。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计电机驱动器和 PC 软件、因此我可以访问系统的所有部分(我使用 PC COM 端口进行通信)。因此、我正在寻找合适的电路来用作这两者之间的连接!

    感谢您的回答、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议使用 RS-485收发器、如 THVD1450。  这将实现良好的抗噪性能(以便电机引入的 EMI 不会损坏数据)、并且能够应对可能耦合到连接器端口的 ESD 等瞬态事件。  RS-485串行端口可在某些工业 PC 上找到、但标准消费类 PC 可能只有 RS-232串行接口。  如果是这种情况、您可以使用此电路在两者之间进行转换:

    http://www.ti.com/lit/ug/tiduei7/tiduei7.pdf

    此致、
    最大