This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:6节电池上的功能

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, BQ76925, TIDA-010074, LM358B, BQ76940, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896328/tida-00449-functionality-on-6-cell

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76925TIDA-010074LM358BBQ76940BQ76920

您好、我们的客户希望确认该参考设计是否可以在6节电池配置下工作。 我们想询问是否有一些关于这一点的补充参考资料。

谢谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、TIDA-00449可以使用6芯电池组。 有关详细连接、请参阅 bq76930数据表。  

    我们还有其他6节电池组解决方案:1) bq76925+MCU、请参阅 :http://www.ti.com/lit/an/slua707/slua707.pdf。 这是采用模拟监控器 bq76925的低成本解决方案。 2) 2) bq76920+LM358B+MCU、请参阅 TIDA-010074并将 bq76940替换为 bq76920。 与 TIDA-00449相比、此解决方案的成本更低、但设计更复杂。  

    此致、

    Ryan Tan