This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63020EVM-487:增大模型尺寸

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895404/webench-tools-tps63020evm-487-increase-size-of-model

器件型号:TPS63020EVM-487
主题中讨论的其他器件:TPS63020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户正在使用 TPS63020DSJR 的 EVM 、并注意到当尝试在 Webench 上进行仿真时、该工具会自动引用 Q100器件版本;我相信这不会是问题。

他们实际上还在问其他一些问题:

a)是否可以在仿真器中更改器件的形状或更好地任意定义耗散面积(仿真器的负载为151mm)?
b)如果您回答了问题 A)是肯定的->如何做?
C)如果不可能、您是否会使用 Excel 表格或类似...in 之类的替代计算工具、以便根据我们要使用的耗散面积来设置温度?
请告诉我。
谢谢、此致、
Adrian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    这不应该是问题、这两个器件的行为是相同的。

    a)否 请注意、Webench 使用数据表中的 Rθja 参数计算温度。 产生的温度与实际情况不符。  Rθja Ω 是根据特定的 JEDEC 标准获得的、旨在对同一封装中的不同器件进行热比较。 有关热指标的说明、请参阅此应用报告:
    https://www.ti.com/lit/SPRA953

    C)我们确实有一个热量计算器工具、 但是 TPS63020不包含在其中:
    http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/pcb-thermal-calculator.html
    我建议检查列表中是否有类似的器件、并使用这些结果作为第一个近似值。 然后、当具有实际电路板时、您可以使用  数据表中的 ψJT 和 ψJB 参数估算结温、如本应用报告的示例中所述:
    http://www.ti.com/lit/sbva025

    此致、
    密耳