This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TL072:将 PSpice 模型添加到 TINA

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895673/webench-tools-tl072-add-the-pspice-model-to-tina

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望使用 TINA 来仿真 TL072、只能在 TI.com 中找到 PSpice 模型。

如何将  PSpice 模型导入 Tina?

谢谢你。

此致、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、  

    您可以通过执行以下操作将 PSpice 模型导入到 TINA-TI 中:Tools -> New Macro Wizard ->为模型命名、然后选择模型文件。 TINA-TI 接受.cir、.lib、.mod 和.txt 网络表文件。  

    在这种情况下、您必须将 PSpice 网表重命名为上述文件扩展名之一。 然后为您的运算放大器选择一个符号。 这将生成一个.TSM 文件、您可以将其插入 TINA-TI 工作区。  

    我已经为您完成了上述步骤、并在 TINA-TI 中创建了一个简单的缓冲器电路。 您可以在此处下载文件: e2e.ti.com/.../TL070.TSC

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi